This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564252:请求确认:TPS564252 在负载条件下的热性能

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542657/tps564252-request-for-confirmation-tps564252-thermal-performance-under-load

器件型号:TPS564252


工具/软件:

您好、

我 目前正在使用 TPS564252 直流/直流转换器为系统提供 5V 电源(输入= 12V)、负载电流约为 3.5A。 根据数据表、RθJC (top) 为 58.8°C/W、5V/3.5A 时的效率约为 93%。 基于此、计算出的外壳温度约为 47.5°C(假设工作结温为 125°C)、看起来相对较低。 计算是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我检查一下、然后返回给您。

    谢谢、

    Hitesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的计算假设 Tj 为 125、似乎不正确。 您可以找到 IC 的环境温度(取决于应用环境)

    然后通过反向计算得出 Tj。

    您所参考的计算适用于外壳温度计算为 RθJC (top)、  一旦您使用散热器或焊盘暴露在外、顶部外壳热阻将成为主导地位(请参阅 EVM)

    AN-2020 热设计:学会洞察先机、不做事后诸葛(修订版 C)

    请参阅图 2 在此文档中

    谢谢、

    Hitesh。