This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:上电行为

Guru**** 2504735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541933/tlv713-power-on-behaviour

器件型号:TLV713


工具/软件:

您好:

我在 Σ — Δ 转换器的自举电路中使用 TLV71333、并连接了比较原理图。

输出行为很奇怪。 尽管输入电压会在几 10µs 内上升、但输出电压需要 800µs 上升。 我的问题是:为什么?  (附加了波形)  

输出端负载很小(只有 AMC1106 和 100nF)、我的计算表明这肯定不是电流限制问题。  

数据表未提及任何软启动功能。

数据表中的图 20 太难受了、无法提供任何帮助。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的提问。 我们正在调查此问题、请至少在 2 个工作日内进行回复。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    预计会出现这种行为。 您可以从图 21 了解斜坡时间。 您的 VOUT 设置越高、COUT 也越高、这将增加斜坡时间。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您的回答提出的问题多于答案:图 21 显示的 Vout 斜坡时间约为 150ms、我的 Vout 斜坡约为 800µs! 尽管我(如您所写)“具有更高的 VOUT 设置和更高的 COUT、这会增加斜坡时间“?!
    图 22 更接近我的应用、尽管我不明白为什么图 22 中的斜坡速度比图 21 中快得多。

    但是:在这两个数字中, Iout 突然上升到大约 50mA。 我的斜坡 (1、2V/USB 300µs) 与输出电容 (100nF) 一起告诉我大约 C=I*t/U Iout=C*U/t=100n*1、300µs 400µA。 当添加 AMC1106 IQ 时、Iout <Vout。这是否应该显著增加 10mA 斜坡?

    将我的答案视为反馈。 我知道我需要知道什么:我必须搜索另一个 LDO :(