This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS923651:TPS923651 通过升压配置可支持的 LED 电流是多少?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923651, TPS922051, TPS923650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543334/faq-tps923651-what-is-the-led-current-that-tps923651-can-support-with-boost-configuration

器件型号:TPS923651
主题中讨论的其他器件: TPS922051TPS923650

工具/软件:

当 TPS923651/0 配置为升压配置时、它可以支持的 LED 电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS923651/0、它可支持的最大 LED 电流为 不会 开关 FET 逐周期电流限制、与降压 LED 驱动器 TPS922051 不同。

    1.功率级的必要参数

    在计算功率级时需要使用以下参数:

    • 输入电压:VIN
    • 输出电压范围(LED 灯串总正向电压):VOUT
    • LED 电流:Iout
    • 开关频率:fsw
    • 电感:l

    2.计算电感器峰值电流

    计算电感器峰值电流的第一步是确定占空比 D

    由于转换器还必须提供耗散的能量、因此效率需添加到占空比计算中。 与没有效率因子的公式相比、此计算提供了更真实的占空比。

    下一步是计算电感器纹波电流。  

    系统中的最大开关电流计算如下:

    这是电感器、集成开关和外部二极管必须承受的峰值电流。 对于 TPS923651/TPS923650、您可以找到开关 FET 逐周期电流限制、如数据表中所示。

    这意味着、对于 TPS923651、最大开关电流应低于最小开关 FET 电流限制 (2.8A) 并留有一定的余量。 对于 TPS923650、最大开关电流应低于最小开关 FET 电流限制 (1.4A) 并留有一定的裕度。

    例如、假设 VIN=12V、VOUT IOUT=24V、IOUT=1A、FSW=400kHz、 L= 33uH、Eff = 90%、(max)= 2.47A。 (<2.8A) 因此、支持该应用没有问题。