This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65224Q1EVM:重新配置 MCU:MSP432E401YTPDTR

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535882/tps65224q1evm-reconfigure-the-mcu-msp432e401ytpdtr

器件型号:TPS65224Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65224

工具/软件:

您好、

我想对 MCU: MSP432E401YTPDTR 进行重新编程并测试我的更改。 您能否将执行步骤/文档分享给我?

此致、

Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavendra:

    遗憾的是、我们不支持在 EVM 上刷写 MCU、因为这仅用于 PMIC 评估。 如果您需要为 MCU 开发代码、则需要以其他方式进行开发。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko:

    我需要 PMIC 的数据表:TPS65224

    目前我发现了 SLVSH31A 2023 年 12 月–2024 年 10 月修订。 这没有完整的信息、请提供数据表或其链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavendra:

    数据表位于安全文件夹中、您可 在此处申请访问。 

    此致、

    Niko