This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:未连接散热焊盘时的操作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542208/lmr23610-operation-when-thermal-pad-is-not-connected

器件型号:LMR23610


工具/软件:

你好

如果未连接 LMR23610 的散热焊盘、它是否可以正常运行?
如果未连接散热焊盘、热关断(例如故障)是否会发生?
具体而言、LMR23610 安装在输出 3.3V 但没有输出的电路中。

安装或其他条件似乎没有任何问题。
拆下 LMR23610 并重新安装后、它开始正常运行。
过去、其他三个单位也出现了同样的现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。 TI 仅将该器件鉴定为与具有低阻抗连接的散热焊盘一起运行。   TI 无法保证没有该连接时器件的性能。

    谢谢您、
    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解、谢谢