This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:帮助了解 BQ25713 中的 CC 和 CV 时序控制

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542190/bq25713-help-understanding-cc-and-cv-timing-control-in-bq25713

器件型号:BQ25713


工具/软件:

大家好:

我不熟悉电池充电器设计、并计划使用 BQ25713 IC 为 3S2P 锂离子电池包充电。 我试图了解是否可以控制或影响恒流 (CC) 阶段与恒压 (CV) 阶段的计时或持续时间。

更简单的说、我们是否可以配置或调整充电器从 CC 模式转换到 CV 模式的速度、或者这个时序是根据电池状况在内部固定的? 我不确定此问题在技术上是否完全准确、但如果您有任何关于 CC/CV 转换具体在 BQ25713 中如何工作的见解或阐述、我将不胜感激。

提前感谢您宝贵的指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您只需要为 BQ25713 设置两个参数。 Charge current () 和 max charge voltage ()。  请参阅下面的充电曲线。 CC 或 CV 时间取决于电池容量。 如果将 Charge Current() 设置得更高、CC 时间将更短。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我有点明白了。

    所以,如果我想快速为我的 3S2P 电池充电,(它有  LG INR18650MJ1 3400mA h (3c) 锂离子电池).

    该电芯的单个最大充电电流为 3.4A、因此电池包的最大充电电流为 6.8A。  

    因此、是否有任何公式或其他方法可以根据给定的充电电流来计算充电时间(CC 时间和 CV 时间)?

    所有充电电流的 CV 周期时间是否相同?

    寻求见解,我非常感谢您的指导。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijraj:

    根据电池容量、估算的时间是 2 倍 3400mA 除以充电电流。 大约是 1 小时。  

    对于所有充电电流、CV 时间可能相对平坦。 运行几个测试、您将获得更准确的读数。  

    此致

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、  

    感谢您的反馈! Slight smileμ s