This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:突降电阻器

Guru**** 2814325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539437/lmr43620-q1-dumping-resistor

器件型号:LMR43620-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户问我 BOOT 和 C1 之间应该安装电阻器的问题。

TI 是否建议使用此倾销电阻器? 如果是、请同时教我推荐的值。

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、阻尼电阻器可降低 SW 节点的压摆率、从而降低 SW 节点处的摆幅。 由于 SW 节点的压摆率降低、这会直接影响效率。 添加 RBOOT 将有助于 提高 EMI 性能。 您可以从放置 2.2Ω 开始、查看效率降低和 EMI 改善、如果它不满足要求、请尝试增大 RBOOT 并检查效率和 EMI 性能。 通过增加 RBOOT 来重复上述操作、直到结果令人满意。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik:

    感谢您的 详细解释。

    此致、

    Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Pramik Patel