This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:电路不能在 5V 输入和 12V 输出下工作

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542460/tps61288-circuit-doesn-t-work-on-5v-input-and-12v-output

器件型号:TPS61288


工具/软件:

您好、

我将共享 TPS61288RQQR 的电路。 当我将 LED 条带负载连接到 12V 输出时、电压会降至 9V。请查看下面的原理图、并告诉我如何解决此问题。 PCB 已经完成构建、因此我正在寻找可解决问题的尽可能小的修改方案。
要求:
•LED 灯条的 12V 输出
•1A 最大持续电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告诉我运行时的负载电流。 另外、我是否可以知道电池 LED 是如何使用的?

    据我所知、对于 LED 负载、输出电压由 LED 本身决定、直流/直流转换器通常用于控制输出电流、如下所示、FB 用于检测输出电流而不是输出电压、我不确定这是否是您的应用、但无论如何、请附上此图供您参考。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、  

    感谢您的答复。 我使用 TPS61288、但我不检测任何负载电流。 我的设计中使用 TPS61288 的目的是为 LED 电路供电。 该电路驱动 4 个 LED 通道、每个通道消耗 18mA 。 您是否需要查看我在开始时分享的电路? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    感谢您提供的信息。 原理图看起来正常、唯一一个可以进一步改进的是 COMP 电容器、C81 可降至~5nF。

    但我不认为这会导致压降、当输出电压下降时、输入电流如何? 您能否分享一些 VIN SW、VOUT 节点的波形以进行检查?

    此外、我不确定、但也许将电阻器与 LED 通道串联会有所帮助。

    此致、

    Nathan