This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS630701 电源接地、焊盘图案/PCB 布局;看起来是否完全正确?

Guru**** 2514365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541979/tps63070-tps630701-power-ground-land-pattern-pcb-layout-does-it-look-allright

器件型号:TPS63070


工具/软件:

大家好!

对于一个项目、我使用 TPS630701 固定 5V 输出版本、将电池输入转换为 5V。 按照数据表、我最初制造的 PCB 布局如下图 1 所示。 最近、当我寻找有关电源接地的建议时、我看到了这个建议:“使用一个公共接地节点进行电源接地、使用另一个公共接地节点进行控制接地、以更大限度地降低接地噪声的影响。 在靠近 IC 接地引脚之一的任何位置连接这些接地节点。 我不确定是否已正确理解、但通过查看 EVM 布局、我已意识到在 IC 下方未连接接地引脚。 因此、我创建了一个新布局、请参见图 2。 如果这是数据表中推荐的标准、有人能否发表评论?

图 1:布局 1、在 IC 下方将接地引脚连接在一起

图 2:布局 2、IC 下方无接地连接、改善了焊盘图案、其中某些引脚具有焊料最大扩展能力。

最后一个问题是:此 IC 是否允许我们将 PGND 和 GND 完全分离、从而将电路与电池完全隔离?

非常感谢、

Ersin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ersin:

    感谢您联系我们。 更推荐使用 Layout2。 下面是 EVM 布局、供您参考。 请注意与多边形的引脚连接。

    顶层:

    底层:

    [报价 userid=“633196" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541979/tps63070-tps630701-power-ground-land-pattern-pcb-layout-does-it-look-allright ]我的最后一个问题是:此 IC 是否允许我们完全分离 PGND 和 GND 以将电路与电池完全隔离?

    您认为 PGND 和 GND 是什么意思?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Mulin。

    当您说多边形时、您指的是 U 形 Vin 和 Vout 引脚?

    (忽略我的 GND、PGND 问题、我觉得这个 IC 是隔离式电源)

    非常感谢、

    Ersin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ersin:

    我是指引脚和铜面积的连接。

    此致、

    木林