This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:使用电池侧 (BQ40Z50) 和充电器侧 (BQ25601) 时无法预充电的现象

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540868/bq40z50-phenomenon-of-not-being-able-to-pre-charge-when-using-the-battery-side-bq40z50-and-the-charger-side-bq25601

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ25601

工具/软件:

当电池侧的电芯电压 (BQ40Z50) 低至 2V 且 BQ40Z50 处于关断状态时、我尝试连接到充电器侧 (BQ25601) 以开始充电、没有充电电流流动。

我在充电器侧 (BQ25601) 设置 REG05 EN_TERM = 0(禁用)、并将预充电电流设置为 60mA、从而启用对未启用的电池的充电
收费。

作为对这种现象的猜测、以下内容是否正确?

在 BQ40Z50 启动之前、BQ25601 在大约 250ms 内完成其充电周期、并停止充电操作(停止从充电 IC 输出)、因此
无法充电。
出于上述原因、在 EN_TERM = 0(禁用)时暂时禁用充电停止、从而可以进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    我在 bq40z50 的电池电量监测计团队工作。 您能否使用 bq25601 作为器件型号、将此问题复制并粘贴为新主题? 这将使充电器团队能够了解此时没有电流的原因。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的安东尼

    感谢您的答复。

    我会向 BQ25601 中的人提问。