This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:适用于直流应用的计算表和应用手册

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1, LM5149, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540976/tpsf12c1-calculation-sheet-and-app-notes-for-dc-application

部件号:TPSF12C1
主题中讨论的其他器件: LM5149LM5176

工具/软件:

你好

我们正在寻找适用于 DC/DC 转换器应用的有源滤波器解决方案:9-60VDC 输入<->保险丝<-> TVS <-> CM 扼流圈<-> LC 滤波器<->开关稳压器<->12VDC/100W 输出。
您是否有使用 TPSF12C1 的直流应用的应用手册和 Excel 计算表?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urban:

    了解具有差模 (DM) AEF 的 LM5149 控制器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    感谢您的建议! 由于我们需要 9V 至 60V 至 12V 的转换、因此降压控制器 LM5149 不适用。 我们当前使用 LTC3779 执行此任务、并想添加一个外部有源滤波器、如 TPSF12C1。

    此致、

    城市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处 LM5149 有什么问题? 额定输入电压为 80V。

    TPSF12C1 仅适用于交流电网输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

     LM5149 是降压转换器、因此根据我的理解、它不支持将 9V 输入电压转换为 12V 输出电压。 12V 至 60V 输入可以、但 12V 输出不支持 9V 至 60V 输入。
    我找到了这个锁定的论坛条目: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505768/tpsf12c1-active-emi-filter-for-dc-dc-application。 在 Naresh Adepu 员额中、TPSF12C1 可用于直流应用。 所以我有点困惑...

    此致、

    城市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urban:

    如果 Vin 可以在低于和高于 Vin 的条件下运行、请查看 LM5176 4 开关降压/升压转换器。

    TPSF12C1 用于来自交流电网应用(3 线系统)的低频共模 (CM) 滤波、在此类应用中、CM 噪声特征固有较高(大开关,大散热器等)、并在机箱 GND 上具有大量寄生电容。 这在 3 线 400V+直流系统中也是可行的。 IC 有效地将 CM 噪声从电源线路去耦至机箱 GND。

    差模 (DM) 在~60V 直流应用中占主导地位、CM 噪声通常仅出现在 10MHz 上。 此外、此类系统中通常不存在机箱 GND。 因此、我为什么写 TPSF12C1 不合适...

    此致、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    感谢您的意见和建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。