This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:负载瞬态性能和选择更快的 LDO

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1, TPS7A21-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542813/tps784-q1-load-transient-performance-and-choice-of-faster-ldo

器件型号:TPS784-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A21-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户 面临的是 LDO 从空载条件加载到 100 –200mA 时出现电压骤降问题。 这是否属于设计问题(选择输入/输出电容器)? 我们是否有适用于 300mA 和 500mA 的更快的汽车级 LDO?

此致、
参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Param、

    在负载瞬态下预计会出现瞬态电压骤降、虽然可以通过更大的输出电容器来改善这种情况、但预计会出现幅度类似于以下波形的骤降。 (来自 TPS784-Q1 数据表)

    如果客户担心这种尺寸的电压骤降、则最好选择更好的器件。

    我已在营销中循环,以帮助促进更快的自动化零件。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Param、  

    感谢您的联系!  

    我们有 TPS7A21-Q1、它具有出色的瞬态性能、可以支持 500mA 输出电流。  

    此致、

    Anubha