This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36502:LMR36502F3RPER

Guru**** 2520230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537015/lmr36502-lmr36502f3rper

器件型号:LMR36502


工具/软件:

您好:

客户 从 DigiKey 购买了 LMR36502F3RPER、并且标识与该工具不匹配。

数据表中将标记列为 CL01、但客户收到了以下信息:

   

是否有 PCN 确认变更?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    负责的工程师目前是 ooo。  对于这个问题、我需要我们的产品工程团队的帮助。  我有了答案后就会回复您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    很抱歉让您久等了。  我们的产品工程团队一直致力于这方面的工作、我们正在与装配厂进行核实。  我将在得到答案后立即更新。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    很抱歉耽误你的时间。  我们花了大量 的时间来回答我们的问题并得到一个可靠的答案。  

    现在我们可以确认这些器件是 LMR3602F3RPER 的原厂 TI 产品。  在 2023年3月31日 上的官方产品发布时、标记更改为 CL01。  您购买的批次仅在几天前密封、它们不带有最终标记。  但是、它们是最终产品、并且是带有 CL01 标识的同一器件。  换句话说、它们由同一数据表定义、并且性能相同。

    希望这可以消除疑虑、并祝您在项目中祝您好运。   

    此致、

    好