This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电芯均衡/电压检测路径中的电阻值。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542740/bq76952-resistor-values-in-cell-balancing-voltage-sensing-path

器件型号:BQ76952


工具/软件:

您好团队:  

我正在使用 BQ76952 作为我的 AFE 进行电压检测和电芯平衡。 在应用手册(使用 BQ769x2 电池监测器实现电池平衡) 页面 2 中、电阻器范围的值设置为 20 至 100 Ω 之间。 我使用外部电芯均衡电路、在进行均衡时、理想情况下希望尽可能少的电流通过 AFE。 为了实现这一点、我可以增加 AFE 内部路径上电阻器的值、但不能超过 100 Ω。

那么、与 RC 定时器电路相关的限制在电压感测方面有何帮助?

如果我选择更高的电阻、那么我是否无法准确地感应电压?

如果这是一个电压检测问题和范围到 RC 与 C 固定在 220nf, R 范围在 20 - 100 欧姆给出了准确的电压读数那么我可能去假设说 200 欧姆的电阻器,然后通过调整电容器的值来平衡 RC 计时器?

谢谢您、  

Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是正确的、因为该限值对应于 RC 计时器电路。 但是、它也对应于限制平衡期间流动的总电流。 它可以保护器件免受过热的影响、并确保均衡速度是合理的。

    是的、 增大电阻可能会影响电压读数的精度。

    是的、您可以增加电阻值并相应地调整电容来解决该问题。 您需要尽可能将时间常数保持在 3ms 左右、以免影响电压读数的精度。 请参阅 此处的电芯均衡页面中的第 2.5 节

    此致、
    Rohin Nair