This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A–可闻开关噪声

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530382/bq24725a-bq24725a-audible-switching-noise

器件型号:BQ24725A


工具/软件:

您好:

我正在使用 BQ24725ARGRR 一些重要特性。

输入电压下的输出电压 15V  、充电电流约 2.3A  和附近的电池电压 13 V 、转换器大约会发出可闻的开关噪声 8.25kHz  

该设置包括:

  • 输入电容器:陶瓷 CL31B106KAHNNNE (10 µF )+低阻抗电解电容器

  • 电感器: TMPA0603S-6R8MN-D (6.8 µH )

  • 输出电容:2×μ F CL31B106KAHNNNE (10 µF )、再添加 2 个没有帮助

  • 外部 FET: KON2240 (AON2240 等效)

应如何消除或减少这种可闻噪声?
如果需要其他信息、请让我知道要检查的内容或从何处查找根本原因。

此致、

Sergii Zavgorodnii.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sergii Zavgorodnii,

    噪声发生时、您能给我提供开关节点的波形吗? 我将能够更好地了解导致问题的原因。  

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我是 Sergii 的同事正在处理这个问题。 很抱歉耽误回复。

    以下是发生噪声时开关节点的请求波形(上述模式)。 为了清晰起见、在不同的时间范围和比例中同时显示相同点:

    这是充电器噪声和环境噪声(充电器关闭)的音频谱、以供参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息、我将对此进行更深入的了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elman:

    我有两个建议:  

    1.尝试在外部 FET(5-10 欧姆)上添加一个小栅极电阻器。

    2.将输出电容器切换到钽电容器。  

    如果这对我有帮助、请告诉我。

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我尝试了使用电流为 2x10uF 陶瓷电容器和 2x10uF 钽电容器(所有组合)的 4R7 和 9R1 栅极电阻器。 遗憾的是、没有明显的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elman:

    我有两个问题可以帮助我进一步诊断此问题。 在无系统负载的情况下、仍然会出现此噪声吗? 随着系统负载的增加、您是否观察到 8.4kHz 峰值的变化?  

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    充电电流约为 2-2.5A 且电池电压约为 13V 时存在的噪声。 当负载或电压明显不同(包括空载和最大负载)时、它会消失。

    我还尝试将输出电容从 20uF 增加到 40uF。 在这种情况下、当电池电压为 12.6V 时会出现噪声、但当电池电压为 13V 时就会消失。 因此、看起来存在噪声的点会随着输出电容的增加而移至较低电压。

    蓄电池为 12V 10Ah SLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、我将对此进行进一步调查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elman:  

    这些信息有助于我专注于您的电感器选型。 由于您的电感器感值似乎足以满足这种情况、我会尝试将电感器换成具有相同封装尺寸的不同品牌。 我会寻找一个额定电流高、噪声低且具有屏蔽功能的电感器。

    如果这对您的问题有帮助、请告诉我。  

    此致、

    Aaron