This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4810-Q1:安全使用

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4810-Q1, TPS4800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542106/tps4810-q1-safety-use

器件型号:TPS4810-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS4800-Q1

工具/软件:

下午好、
我们有一个应用需要切断 PWM 信号、基本上会停止机器。 为了实现安全的受控停止、我们需要在减慢信号速度时对信号进行 PWM 处理(因此,继电器不受问题影响)。 切断信号对于安全至关重要 (SIL 2 / PL d)、我们将使用冗余器件来实现这一点。

我们购买了 TPS4810-Q1 开发板、运行良好、我们对开发结果非常满意。


您的网站上有 FIT 报告、但据报道、不应用于安全可靠性计算。

TPS4810-Q1 的“功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA “意味着该产品可用于功能安全、并提供出色的时基故障率和失效模式分布!

但其中还提到、“TPS4800-Q1 是通过质量管理开发流程开发的、但未遵循 IEC 61508 或 ISO 26262 标准。“

此设备是否可用于安全应用? 如果没有、是否有器件可以替代可用于安全应用的器件?

谢谢 Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joes、  

    我了解您的问题。 让我检查一下这些信息、并在一周结束时回复您。  

    谢谢您、  

    Sarah