This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922EVM:打开软件时出现问题

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542742/bq76922evm-problem-in-opening-the-software

器件型号:BQ76922EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76922

工具/软件:

大家好、我正在使用该评估板、在使用 BQSTUDIO 打开时、它正在检测 EVM、但它未显示在用于选择器件的选项中。 解决这个问题的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这似乎是 bqz 文件有问题。 您能否确认 Battery Management Studio 文件夹中是否存在 BQ76922 bqz 文件? 您可以转到 Battery Management Studio 下载位置并使用以下路径进行搜索:

    \BatteryManagementStudio\config\Monitor_7692_0_36-bq76922.bqz

    Monitor_7692_0_36-bq76922.bqz 配置文件夹中。

    如果 bqz 文件不存在、请卸载当前 bqStudio、并从此处的 TI 页面重新安装 bqStudio 测试版本。 这应该会提供最新的工作室版本。 如果问题仍然存在、请告诉我!

    此致、
    Rohin Nair