This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:添加缓冲器电路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540385/ucc28064a-adding-a-snubber-circuit

器件型号:UCC28064A


工具/软件:

您好的团队、

添加缓冲电路将改变在工作模式(突发,单通道,双通道)之间转换的负载。

是否可以使用缓冲电路?

如果是、是否担心使用缓冲器电路?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图与 EVM 相同。

    缓冲器是 12Ω 和 330 pF、放置在 FET 的漏极和源极之间。

    我们正在研究缓冲电路对 IC 运行的影响。

    添加缓冲电路会改变发生模式转换时的负载。 此操作是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 原理图中没有缓冲器电路

    您是否打算在现有 EVM 原理图上添加 RC?

    为什么需要这样做? EMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hirotsugu-San,  

    当应发生模式转换时、在 MOSFET 上添加 R-C 缓冲器将略微增加较轻负载下的总功率损耗。
    因此、COMP 电压将自行调整以适应额外损耗、同时保持 Vout 稳定。

    COMP 电压的这种调整将略微影响预计会发生模式转换的输出功率级别。  
    只需调整 PHB 和 BRST 输入的分压器电阻值以补偿  这些目标条件下调整后的 COMP 电压、这一点就很简单。  

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulrich、

    感谢您的建议。

    我没有看到 TI 的 EVM 或参考设计中使用了任何缓冲器的示例、但可以使用缓冲器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hirotsugu-San,  

    很抱歉耽误你的时间。  是的、缓冲器可与 UCC2806x 系列控制器(包括 UCC28064A)配合使用、而不会导致任何控制问题。   如果 TI 的设计未使用它们、则表明电路的设计人员认为缓冲器不是该设计所必需的。  

    此致、
    Ulrich