This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A26:发现间距不同于数据表

Guru**** 2536660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542949/tps543a26-found-that-the-pitch-is-different-against-the-data-sheet

器件型号:TPS543A26


工具/软件:

发现间距与数据表不同:

实际间距:8mm、数据表间距:4 mm。请参阅随附的 演示文稿以供参考

.e2e.ti.com/.../Ciena_5F00_CIE_2D00_035_2D00_5251_2D00_001_5F00_TI_5F00_TPS543A26RYSR_5F00_Pitch-Issue.pptx

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注有关 TPS543A26 卷带口袋间距的详细信息。

    我们想澄清您注意到的器件与当前数据表规格之间的差异。

    2023 年 8 月交付给您的器件是根据当时适用的规格制造的、该规格使用 8mm 间距的胶带。

    然而、在 2025 年 5 月、我们实施了制造流程变更、并相应地更新了数据表。

    当前规格现在指示磁带间距为 4mm。

    这一变化代表着我们封装工艺的改进、从而可以更高效地使用材料。

    但是、我们知道此变化可能会影响您的制造或处理流程。

    总结: — 早期制造(2023 年 8 月交付):8mm 卷距-

    当前版本(截至 2025 年 5 月):4mm 磁带间距

    对此变更可能给您带来的不便、我们深表歉意。