This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710 中使用的电感值

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541557/lmz31710-inductor-value-used-in-lmz31710

器件型号:LMZ31710


工具/软件:

你(们)好  

我需要知道嵌入在 LMZ31710 内部的电感值、其电流额定值以及所考虑的纹波电流百分比。

谢谢您、
Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    该电感器的电感值为 1μH、额定热电流至少为 12A、纹波电流考虑在 IC 额定最大输出电流额定值 10A 的 20%至 40%之间。

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    感谢您的答复和信息。
    我无法在数据表中找到相同的信息。  

    谢谢您、
    Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    您是否有 ESR 的相关信息?
    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    DCR 为 9mΩ 最大值

    谢谢您、
    Tomoya