This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:PSpice 仿真帮助 — 长输出斜升/软启动

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541409/lm5013-q1-pspice-simulation-help---long-output-ramp-up-soft-start

器件型号:LM5013-Q1


工具/软件:

我正在仿真可从 TI 下载的香草“LM5013-Q1_TRANS"PSPICE 仿真“ 仿真的修改版本。 由于某种原因、Vout 输出需要很长时间才能稳定到其稳态值、我无法弄清楚如何调整该值、或者我犯了什么错误。  

我想上传我的.opj 和相关的 sim 文件供某人查看,但该文件类型不被系统允许。 那么、对于如何解决我看到的此问题、您可以向我提供任何建议吗?

我附上了电路和结果的屏幕截图。

感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul  

    您是否会将仿真文件 ZIP 并发送给我?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EL:

    我终于解决了。 整个过程都在我的鼻子下面、但我最终发现输出电容有一个拼写错误。 222uF 而不是 22uF ...好悲伤。  

    (似乎我附加了上面不正确的屏幕截图,因为这与我现在运行的仿真不匹配)

    感谢您的帮助。 再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL