This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:LM25037 CS 和光耦仿真器反馈布局

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542619/lm25037-lm25037-cs-and-opto-emulator-feedback-layout

器件型号:LM25037


工具/软件:

我正在使用 LM25037 设计一款 12V 至 360V 推挽式转换器。 初级电流通过电流互感器进行测量。 感应电阻器应该放置在靠近 CT 变压器的位置还是靠近 LM25037 的位置? 目前、检测电阻直接放置在 LM25037 旁边。 CS_N 引脚连接到 IC 的 AGND。 另外、用于反馈的光耦仿真器的发射极也应该直接连接到 IC 的 AGND 吗? 它距离 IC 约 4.5 厘米。 您能提供一些布局设计建议吗?
随附了原理图和布局详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    检测电阻应靠近电流互感器放置。 如果您在使用所示的开尔文连接后看到噪声、则可以在靠近 IC 引脚的位置安装另一个电阻器并连接一个小电容器。

    光耦和 CT 都应使用开尔文连接、而不是使用 AGND 的铜平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 如果 CS 迹线长度为几厘米、是否会出现问题? 我假设 LM25037 的 CS 输入是高阻抗节点、因此可以轻松拾取噪声。 遗憾的是、MOSFET 驱动器位于顶层相对靠近。 CS 布线将在第 3 层上布线。 第 2 层是 GND 平面、第 4 层也是 GND。 对于确定开尔文布线的大小、您有任何建议吗? CS 开尔文布线的目标阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、几厘米长。 是的、CS 引脚为高阻抗、因此噪声需要一个 RC 滤波器、而 CT 点处的 RC 有助于限制本地来自 CT 的噪声和由 RC 滤除的额外噪声。

    R 可以是 1k、C 可以是 47pF 至 150pF