This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:芯片的应用问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540968/uc3846-the-application-issues-of-chips

部件号:UC3846


工具/软件:

这一次,在生产 WSM-400t 期间,存在大电流太小的问题。 技术要求是 400A,但实际产出只有 392A。 在生产的 500 个产品中、有 200 个有缺陷。

经过研究和开发分析、已确认该问题是由 UC3846 中的异常引起的。 目前、初始分析表明 UC3846 的输出脉冲宽度已减小。 该工程已使用 5 到 10 年、设计尚未更改。 但是、客户从现货市场购买了一系列材料。 您能帮助检查是否存在任何设计问题吗? 这种材料涉及 PCN 更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Basic-situation-description.docxe2e.ti.com/.../FA-FROM.docxe2e.ti.com/.../summary_2D00_CPR251125999.pdf

    添加一些附件以供参考、包括 FA 应用程序的记录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的意思是  “客户有一套从现货市场购买的材料。“? 什么是现货市场? 是否是因为现货市场、您从哪里确认器件来自 TI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 箭头有运输记录、如在图片中。

    2) 以前,缺货时,客户从市场买了一包现成的物品。 我担心在 Arrow 的货件中可能会有少量的钱混在一起。

    3) 当前客户的要求是进行 FA 分析。 请首先帮助检查原理图设计和其他方面是否存在任何问题。 我仍然需要与质量部门沟通 FA 分析。 情况很紧急。 请尽快完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果过去使用过此电路、则电路正常。 如果电路是新设计、我可以进行电路检查。 请帮助澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路以前使用过、并且已经长时间连续使用。   以前没有任何问题、也没有作出任何改动。   然而、当使用最新版本的芯片时、输出电流会降低、并且该比例非常高。   我认为它与 PCN 相关、但我发现这种材料最近还没有与 PCN 相关的变化。   如果您没有其他建议、我想先申请 FA 分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这可能是因为最大占空比的最小值较小。 您可以在电流开始降低时测量运行时的占空比、并与良好的相比。 如果您发现占空比无法保持、但仍在数据表范围内、则是您的设计没有足够的裕度。 如果占空比远小于数据表规格、则可能是器件问题、那么您可以请求 FA。