This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:变压器原理图请求、请查看:

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542588/ucc28910-request-for-transformer-schemtics-review

器件型号:UCC28910


工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在研究使用 TI 一款反激式控制器 IC 的反激式转换器设计。 我们从磁性元件制造商处收到了变压器 (T2)、它符合我们的电气规格。 但是、根据 TI 的反激式转换器拓扑、我们需要帮助正确识别变压器的物理引脚与初级、辅助和次级绕组相对应。

我们在电路板上测试了该电路、并观察了以下情况:

  • 在次级输出端成功获得 12V 电压。

  • 辅助绕组输出端无电压。

  • 我们怀疑变压器引脚排列不匹配或误连接。

  • 变压器绕组的详细信息(匝数比)很清晰、但引脚映射需要澄清。

我们希望确保正确的连接并避免布局或接线错误。 请帮助我们根据数据表和原理图确定正确的变压器引脚分配、即初级、辅助和次级。

附上了原理图和制造商数据。

您的支持将帮助我们进行可靠的实施。

此致、

Saif Shaikh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    变压器制造商应提供一张机械图纸、其中显示了引脚的连接情况。  它们还应具有明确的变压器极性标识。  您应与制造商合作以获取您请求的信息。

     

    根据输入电压、W1 是初级绕组、W2 和 W3 是次级绕组。

     

    您应该使用 Webench 设计工具来检查变压器的初级磁化电感和匝数比。  这可以在 ti.com 的产品页面上找到。  您只需输入输入输入输入和输出功率要求、该工具便会生成物料清单和原理图。  以下链接将带您进入产品页面。

    https://www.ti.com/product/UCC28910?

     

     

    此致、