This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:UCC21750 是否可用于驱动 CoolMOS™︎ Ω 超结 MOSFET?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21330, UCC21550, UCC21750, UCC23525, UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542724/ucc21750-can-ucc21750-be-used-for-driving-coolmos-super-junction-mosfets

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC23525UCC5350、UCC21330、UCC21550

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前使用的是 CoolMOS MOSFET (例如,IPW60R041P6) 单相 230V RMS 逆变器 器件。 这些器件具有 高栅极电荷 (~250nC) 、我将探讨栅极驱动器的各种选项。

查看过的产品 UCC21750 、主要用于销售 SiC 和 IGBT 应用 包含 ±10A 驱动强度。

  • 我的理解是 CoolMOS 器件  不需要 DESAT 保护 通常不需要 负栅极偏置

  • 但是、UCC21750 提供类似的功能 有源米勒钳位 增强型隔离 、和 隔离式模拟传感、  这看起来很有用。

我的关键问题是:

  1. UCC21750 是否可以 在不使用 DESAT 保护或负偏置的情况下安全有效地驱动 CoolMOSTm MOSFET?

  2. 是否存在任何功能限制或设计注意事项(例如,可靠性,开关性能,栅极过冲)?

  3. TI 是否会建议在此应用中使用驱动器、或者是否有特定的注意事项或建议设置(例如,使用 UVLO,米勒钳位)?

如果有实际指导或类似使用案例、请提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我会尝试缩小系统要求范围。 例如、您的系统/电路是否绝对需要增强型隔离、隔离式模拟 检测或过流检测。  DESAT 提供过流检测并防止损坏。 但是、DESAT 会导致一些问题、并且可能很难调试。  

    要回答您的关键问题:  

    1.可以、UCC21750 可以在没有 DESAT 保护的情况下驱动 CoolMOS MOSFET、但可能会出现其他问题。  

    2.是的、nFLT 和 DESAT 引脚上存在已知的错误故障。 DESAT 问题往往会影响 nFLT 引脚的运行。 250nC 不是驱动器无法提供的太多电荷。 通常、ROH 是驱动强度的关键限制指标  

    3.如果您的系统不需要隔离式模拟检测或 DESAT 等额外保护功能。 非保护驱动器也可以满足您的需求。  

    下面介绍了各种不同类型的隔离式栅极驱动器:

    单个简单通道(具有米勒钳位和 UVLO) -> UCC5350(米勒钳位或分离输出选项)、UCC23525(5A 拉电流和 5A 灌电流峰值输出电流和 5kVRMS 增强型隔离额定值)、TI 网站上列出了其他器件  

    简单双通道--> UCC21330(禁用,高 CMTI、可编程死区时间、功能安全、UVLO) 无米勒钳位)、UCC21550(类似)  

    保护--> UCC21750(隔离式模拟检测,DESAT、UVLO、米勒钳位、10A 驱动电流)

    希望这有助于缩小您的选择范围、

    Siara Patel