This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:库仑计偶尔复位为–327Ah

Guru**** 2515800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532931/bq76972-occasional-reset-of-coulomb-counter-to--327-ah

器件型号:BQ76972


工具/软件:

您好、

在为 50Ah 8S 或 16S LiFePO4 电池开发 BMS 期间、我们遇到 BQ76972 IC 出现异常行为。 我们的 BMS 可提供 10A 至 60A 范围内的正常电流、偶尔出现高达 120A 的峰值。 我们的 BMS 设计通常遵循 BQ76972 技术文档列表中给出的指南。 没什么非常规的。

我们有时会看到库仑计数器(Ah 计数器)设置为–327Ah、还可以看到 BQ76972 IC 有时会进入一种状态、此时内部值和输出在固定的时间段内变为非法、始终在 6ms 附近、然后返回合法值。 这些翻转(闩锁?) 似乎与 50A 至 100A 范围内的短(可能为 100us 至 3ms)负载电流尖峰相关。 这些电流尖峰不会触发任何过流限值、因为它们完全在我们将 BMS 设置为允许的范围内。

我们认为、该问题可能与电流检测输入(引脚编号 18 和 20)、因为这些引脚只能承受接近 VSS 电平(引脚编号 17)。 不过、我们已经尝试保护这些敏感输入免受电压尖峰的影响、很难测量是否存在任何尖峰。 也许 VC0 至 VSS 电压也可能是一个问题。

是否知道从何处查找上述问题的根源? 为什么重置为–327 Ah? 我们是否在寻找合适的位置? 我们应该注意电路的其他部分 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    很抱歉回复延迟!  我没有注意到库仑计积分值会发生什么情况、但您提到~6ms 听起来很熟悉。  在大电流瞬态期间、如果检测电阻的 SRP 侧之间的连接不是非常靠近 VSS 引脚连接、则 SRP 和 SRN 引脚电压可能会尖峰高于~0.75V、这可能会导致器件中发生短暂的类似复位事件。  通常、检测电阻的 SRP 侧应连接到 VSS、但如果在负载瞬态期间布线上有足够的 IR 压降、则可能会导致 SRP 出现电压尖峰。

    解决方法是确保 SRP 在任何负载瞬态期间都不会出现高于 0.75V 的尖峰。  有助于在 SRP 引脚和 VSS 之间添加一个电容器、这有助于将电压保持在更接近 VSS 的位置。  作为一个实验(如果系统中的可重复性很高)、您可以尝试将 SRP 处的 100 Ω 滤波电阻器短接、看看这样是否会阻止发生该情况。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的答复。

    按照您的意见、我们改变了 VSS /接地理念。

    最初、我们假设最好保持 VC0(最低电池负极端子上的电压)和 VSS((bq76972 IC 的负电源电压)电位相等、并接受不可避免的电缆和 PCB 之间的电阻会在电池电流尖峰期间在 SRP 和 VSS 引脚之间引起一定的电压。 我们的估算是我们可以将这些电压尖峰保持在 100mV 左右的水平、这是可以接受的。 但实际上、杂散电感产生的尖峰非常短、为数百 mV。

    现在、我们已将 VSS 引脚连接移至电流检测电阻器的电池侧–其中连接了 SRP 引脚(通过 100 Ω)。 结果是 VSS 和 VC0 之间现在存在短路电压尖峰、但这些尖峰可以通过电路中已存在的电池电压滤波器元件滤除至 100mV 范围内、并且 IC 似乎可以在没有任何故障的情况下承受这些尖峰。

    总而言之、问题似乎已经解决。

    此致

    Lars