This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电池平衡启用设置。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535587/bq4050-cell-balancing-enable-setting

产品编号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

你好。

我设置均衡配置 (0x460f) CB(位 0)= 1。

但在 BQstudio 中、Gauging Status 中的 BAL_EN 位仍然为 0。

如何更改位 BAL_EN?  

在命令窗口中没有用于 BAL_EN 的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我找到了更改 BAL_EN 位的方法(只有充电模式可以支持均衡,对吧?)

    但在电芯均衡启动条件下、CB 位仍为 0。

    我应该怎么做?

    请参阅随附的 filese2e.ti.com/.../check-CB.gg.csve2e.ti.com/.../Check-CB.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在我查看此内容时、请期待收到延迟的回复。  

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    BAL_EN 位仅指示电芯均衡处于活动状态。 为了设置 BAL_EN 位、必须满足电芯均衡配置参数、并且必须设置 CB 位。 请参阅 BQ40Z50 TRM、了解电池平衡的运行情况。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我已经知道 yout 指南。

    我的 BQ40Z50 设置 BAL_EN 和我的电池处于不平衡状态、

    但我不知道为什么 CB 位没有从 0 变为 1。

    (意味着不处理 CB)

    请随附日志和 gg 文件进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不确定我完全理解您在这里提出的问题。 您更改了 CB 位、而不是电量监测计。 可以通过使用“Data Memory“选项卡或直接写入 Balancing Configuration 寄存器来更改该位。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dongoh Kang 可能意味着 OperationStatus[CB]位...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不确定这里的问题是什么。 似乎设置了 CB 位。 如果您对何时应设置特定位、如何设置某个位或某个位的用途有任何困惑、请参阅器件的技术参考手册。 技术参考手册中对此进行了介绍。  

    此致、  

    Jonny。