This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:温度感应器件和放大器;其输出电压

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542760/ucc21750-temperature-sensing-part-its-output-voltage

器件型号:UCC21750


工具/软件:

UCC21750 栅极驱动器 IC 具有通过连接 NTC 热敏电阻来监控温度的功能。 模拟输入引脚 AIN 用于检测热敏电阻电压、输出通过提供 APWM 引脚。

启动 APWM 引脚提供与温度对应的模拟电压、还是需要解码的 PWM(脉宽调制)信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    APWM 输出是需要由 MCU 处理的 PWM 信号。

    UCC21750 在 AIN 引脚(次级侧)至 APWM 引脚(初级侧)之间具有隔离式模拟至 PWM 信号。 AIN 上的 AIN 电压信号编码为 PWM 信号、并通过隔离栅输出到 APWM 引脚。

    可以计算 PWM 信号的占空比、也可以使用作为模拟信号的简单 RC 对其进行滤波。 APWM 输出范围为 88%至 10%。 当 AIN 处于悬空 APWM 时、以 400kHz 的频率运行、占空比约为 10%。

    希望这对您有所帮助、

    Siara