This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:处理器在 Linux 中无法通过 I2Cdetect 命令检测 I2C 节点

Guru**** 2505915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542749/bq34110-processor-is-unable-to-detect-i2c-node-with-i2cdetect-command-in-linux

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: TCA9416

工具/软件:

我们目前正在使用连接基于 OTS 的智能电池  BQ34110 电量监测计  通信  NXP i.MX8MP 处理器 。 但是、该器件未被识别为 I2C 节点。

为了将电压电平从 1.8V(处理器侧)转换为 3.3V(电量监测计侧)、我们使用  TCA9416 电平转换器 、电量计连接在 3.3V 侧。

尽管采用了这种设置、但 I2C 总线上未检测到电量监测计。

为了便于您参考、我附上了相关内容  原理图   I2C 命令/日志  用于探测节点。 非常感谢您对这个问题的见解。

未识别预期地址 0x55、而其他器件正在被识别。

 e2e.ti.com/.../BQ34110_5F00_I2C_5F00_Node.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan