This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:电感器 DCR

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542767/bq25758-inductor-dcr

器件型号:BQ25758


工具/软件:

对于我们的应用、我们希望在 30A 至 50A 电流下使用 BQ25758  

然而、很难找到符合数据表建议的最低 DCR 的高电流额定值电感器。

如果 DCR 过低、并且串联一个电阻器有助于更大限度地减少问题、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25758 的使用电流不应超过 20A。如果需要更高电流的应用、我们建议并联多个 IC。

    关于 DCR、BQ25758 可以检测电感器的 DCR。 此信息在操作期间使用。 如果 DCR 过低、则器件可能无法正常工作。 我认为串联电阻有助于更大限度地减少问题、但对于额定电流较低的电感器、应该有更好的选择。

    此致、
    Michael