请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951主题中讨论的其他器件:UCC28950-Q1、 UCC28950
工具/软件:
您好:
我们的美国 A&D 客户对 UCC28950-Q1 同步引脚的运行有疑问。 您是否可以在以下问题上提供帮助?
我对控制器 UCC28950 有几个问题、需要在 跟随者模式下使用、其中 SYNC(引脚 16)是输入。 我知道 SYNC 频率最大容差为 10%。 我们的应用具有+/–15%的同步频率范围:
- 如果 SYNC 频率超过最大容差的+10%限制、会产生什么后果?
- 如果 SYNC 频率低于最小容差的–10%限制、如果与第一种情况不同、会产生什么后果?