This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:通过直接电池为系统的一部分供电时进行充电

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542888/bq25798-charging-when-supplying-part-of-the-system-from-directly-battery

器件型号:BQ25798


工具/软件:

您好:

在我们的项目中 、我们使用 BQ25798 来为 1s5p 锂离子电池组充电。

对于我们的系统、在某些情况下、我们在为锂离子电池充电时需要超过 5A 的电流。

因此、我可以直接从电池而不是 VSYS 使用一些系统负载、这是否会影响充电?

这样做就足够了吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egmen:

    是的、您可以将系统负载直接连接到电池。  转换器将为 BAT 提供高达充电电流的系统、电池将释放剩余电流。  充电器将无法区分 BAT 处的负载电流和充电电流、因此充电器可能无法准确终止。

    此致、

    Jeff