This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 电池存在检查且未完全充电

Guru**** 2503005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542692/bq25798-bq25798-battery-present-check-and-not-fully-charging

器件型号:BQ25798


工具/软件:

您好!

我遵循数据表、其中指出“主机必须定期禁用充电、强制 IBAT 放电电流、然后读取 ADC BAT 引脚电压“我仅在我们未充电时每 30 秒执行一次该操作、并确定我们是否应启用或禁用充电器。 这可以正常工作、但似乎每次我们执行此操作时、充电周期都会重新启动?  

每隔 5 分钟、我还会进行一次粗略的电池电压检查、其中 I 将 FORCE_IBATDIS 设置 为 300ms、然后获取 ADC 读数、然后将 FORCE_IBATDIS 复位回 0。 设置 FORCE_IBATDIS 是否也会重新启动充电周期?  

我有 3 节锂离子 18650 并且将 VREG 设置为 12.6V、但在 11.9V 时、充电从 CC 变为 CV、然后在 12.2V 左右终止(终止电流设置为 120mA)、出于某些原因、电池永远不会达到 12.6V。 我们确实得到了我设置为 30 分钟的充电完成计时器... 充电电流约为 80mA。 问题是我们永远不会到达充电的终点... 保持在最高关闭状态 2 小时以上、这表示充电周期已重新开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    当/CE 引脚或 CE 位禁用然后重新启用充电时、充电周期会重新开始。  FORCE_IBATDIS 不会重新启动充电周期。  如果在 BATP 引脚上测得的电池电压降至 VRCH 阈值以下、则充电也会重新开始。  如果充电器处于 DPM、TREG 或 TS 温/凉状态、则充电终止被禁用。  问题可能是轻负载时的 PFM 开关噪声会干扰充电电流测量。  如果 您禁用 PFM、充电器是否终止?

    此致、

    Jeff