This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:充电问题

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542766/bq25798-charging-question

器件型号:BQ25798


工具/软件:

您好的团队、

如果 BQ25798 的输入电压为 9V、它是否可以为 8.9V 电池充电?

谢谢!

此致、

Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    是、配置 正确后、BQ25798 能够通过 9V 输入为 8.9V 电池充电。 有关默认设置以及可由主机器件控制的相关 VREG 范围、请参阅数据表第 9.3.2 节中的表 9-2。

    此致、

    Austin