请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD18531Q5A工具/软件:
您好、
数据表的绝对最大额定值提到了三个电流 — 受器件限制,封装受限和持续漏极电流,TI 建议考虑使用哪一个电流来进行最坏情况的电路分析和降额评估?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
数据表的绝对最大额定值提到了三个电流 — 受器件限制,封装受限和持续漏极电流,TI 建议考虑使用哪一个电流来进行最坏情况的电路分析和降额评估?

您好 Vinaya、
感谢您关注 TI FET。 有关 TI 如何为我们的 FET 指定最大持续电流的更详细说明、请参阅以下链接中的博客。 封装限制电流一目了然、另外两个额定值的计算方法如博客中所述。 功率耗散也是一个重要的考虑因素。 5mm x 6mm SON 封装可耗散最大 3W 的功率、并且在多层 PCB 上具有良好的布局。 第二个链接提供 TI FET 封装的最大功耗。 如果您有任何问题、请查看并告诉我。
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用