This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:UCC29950 数据表错误

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537949/ucc29950-ucc29950-datasheet-error

部件号:UCC29950


工具/软件:

大家好、我不确定是否已经解决了这一问题、但我只想指出 UCC29950 IC 的数据表中存在一个小错误。 在第 47 页上,公式 28 使用 VCR(rms) 值 260V 来得到 VCR(peak) 为 434V 的答案。 公式 26 中 166V 的标称 VCR 值将得出 VCR (peak) 的答案为 434V。 如果应使用 VCR(rms)、则公式 28 的答案应为 567.696 V。计算 VCR(peak) 的正确方法是什么?

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kodi、

    我会回来的。

    Regads

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kodi Findlay:

    请使用谐振电容器值 166V 两端的交流电压来计算 VCR(峰值)。

    此致、

    亚米尼。