This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:TPS61041DRVT

Guru**** 2510035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542761/tps61041-tps61041drvt

部件号:TPS61041


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 TPS61041DRVT 器件、输入电压为 3.3V、所需的输出电流为 30mA、因此我使用计算和手动计算、也可以针对这两个器件输入不同的值。 请帮帮我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您想计算什么? 通常、您可以直接在数据表中复制典型应用电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使用 Vin-3.3V 和 Vout-10V/Vout/Vout 计算电感器值 30mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 10uH 电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尺寸对我的设计来说是个限制因素、所以我打算使用 6.8 μ H 电感器、哪个电感器可以为 LCD 背光供电、没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    6.8 μ H 也可以。