This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:降压+ LDO 配置中的瞬态响应变化

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542210/tlv62569-transient-response-change-in-buck-ldo-configuration

器件型号:TLV62569


工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 TLV62569+LDO 配置为传感器供电。 它们会发现在不同的降压输出电压下、瞬态响应性能会降低并影响传感器的性能。 但移除 LDO 后、性能会恢复。

我们想知道 LDO 对降压产生的瞬态响应影响。

原理图:

测试过程中未使用 FB 引脚中的 MOSFET。

第一个配置为:

3.6V 输入电压/1.1V 输出 电压、LDO 输出为 0.87V、约为 300mA 平均输出电流、600mA 最大输出电流。

10uF LDO 输入电容和 70uF LDO 输出电容。

它们使用 12cm 同轴电缆(5m Ω 电阻)连接降压和 LDO。

瞬态响应:

第一个配置为:

3.6V 输入电压/1.3V 输出电压、LDO 输出为 0.87V、约为 300mA 平均输出电流、600mA 最大输出电流。

波形:

我们想知道降压+ LDO 系统瞬态响应变化的根本原因。

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    您能否提供一个包含降压转换器、LDO 和传感器的原理图、以便更好地了解应用。

    红色标记发生了什么情况? 瞬态响应的来源是什么?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joset、

    很抱歉、他们无法提供任何不是 TI 器件的原理图。

    红色标记是发生负载瞬态的点。

    降压中的 1.3V 输出将具有更差的瞬态性能。

    他们想知道您在将 LDO+传感器视为负载时是否有经验。

     LDO 在负载瞬态响应中会给降压带来什么影响?

    我想我还向您发送了一封电子邮件、我们可以通过电子邮件进行讨论。

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我们可以关闭此主题、因为您已为此问题切换至电子邮件。

    此致、
    SEPP