This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:如何连接 D-和 D+以强制使用未知适配器

Guru**** 2664845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540949/bq25616-how-to-connect-d--and-d-to-force-unknown-adapter

器件型号:BQ25616


工具/软件:

你好

在我的设计中、BQ25616 无法与适配器通信(D+和 D-未连接到 USB 连接器)。
如何连接 BQ25616 的 D+和 D-以强制未知适配器的充电电流(电流由 ILIM 设置)?
可以通过每个 10k Ω 将它们下拉至 GND 来强制施加 ILIM 设置的充电电流吗?

非常感谢。
此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您可以将其悬空、以启用 ILIM 引脚用于输入电流限制。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你 (Mike) 好

    很好、非常感谢您的答复。

    此致、
    Michael