This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74680:LM74680DRRR 中允许的反向电流

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542691/lm74680-reverse-current-allowed-in-lm74680drrr

器件型号:LM74680


工具/软件:

您好的团队、

我将 LM74680 用于直流应用

  • 输入端 (Vin) 具有反极性
  • 反向电流保护(从 Vout 到 Vin)
  • VIN 输入短路保护

Vin 和 Vout 都旨在用作 48V 锂离子电池包。

在测试时、我发现能够通过 Vout 放电

请让我知道我缺少什么。 随附了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    请分享您看到这种现象的波形。

    “我发现我能够通过 Vout 放电“

    此致、

    Shiven Dhir