This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:PSpice 仿真误差

Guru**** 2413190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541992/tps563300-pspice-simulation-error

器件型号:TPS563300


工具/软件:

我尝试使用 TPS563300 在 PSpice 中仿真一个简单的降压转换器。 数据表指示引脚 NC0 和 NC1 必须保持悬空、EN 可以保持悬空。 当上述引脚在 PSpice 中保持悬空时、会出现错误。 我构建的电路是为了与 WEBENCH Power Designer 的设计输出匹配、因此电路本身的设计应该没有问题。 我在下面列出了图片和其他详细信息。 我不知道如何缩小问题的范围;对于可能导致此问题的程序、模型、设计等中的设置问题、如果有任何帮助或想法、我将不胜感激。 我不熟悉如何使用降压转换器和 SPICE 仿真、因此我非常感谢外行人士提供的反馈。

额外注意事项

  • 将有问题的引脚设置为未连接会导致相同的悬空问题。  
  • 将 EN 连接到+V 可以解决该引脚上的误差、但根据数据表、不应该需要。
  • 在 EN 连接到+V 时、直接将 NC0 和 NC1 接地、导致仿真运行出现不正确的结果。 结果如下所示。
  • 通过大电阻器将 NC 引脚接地会导致一个错误、指出每个 NC 引脚的节点上的连接少于两个。
  • PSpice 模型可在 TPS563300 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 上找到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Nathaniel Shramko、

    我们建议您从 TI.com 下载 PSPICE 模型并修改您的电路。

    将引脚悬空、除了 NC 引脚外、我们在 PSPICE 中通常不允许使用。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、

    我在电路中使用的 PSPICE 模型是从 TI.com 下载的。 您是否建议下载 TI 的替代模型?

    即使标注引脚被设置为 NC、它们仍然会产生悬空错误。 您如何建议我继续?

    此致、

    Nathaniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Nathaniel Shramko、

    我刚刚从 www.ti.com/.../TPS563300 PSpice 文件

    我看到仿真正常工作。

    此致、

    Haseen。