请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79731-Q1工具/软件:
您好、专家
79731 的 GPIO AD 范围是多少?
从下图中可以看出、TSREF 为 4V。 我想它应该是 0V 至 4V。


但根据低于规格、范围为 0V 至 5V

AD 采样和温度测量之间的范围是否相同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、专家
79731 的 GPIO AD 范围是多少?
从下图中可以看出、TSREF 为 4V。 我想它应该是 0V 至 4V。


但根据低于规格、范围为 0V 至 5V

AD 采样和温度测量之间的范围是否相同?