This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60420-Q1:展频

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60420-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542096/lmr60420-q1-spread-spectrum

器件型号:LMR60420-Q1


工具/软件:

您好、专家、

我来确认一下 LMR60420-Q1 展频的理解情况。 它的展频功能扩展 fsw +–16%、如下图所示、正确吗?

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento 您好

    器件将频率扩展到设定频率以上。 因此、它会将 fsw 扩展至 1.16*fsw。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    [报价 userid=“609061" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542096/lmr60420-q1-spread-spectrum/5931783

    器件将频率扩展到设定频率以上。 因此、它会将 fsw 扩展至 1.16*fsw。

    [/报价]

    因此、带 SS 的 FSW 频率范围将是 FSW ~ 1.16*FSW、对吗?

    谢谢、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Kento、你的权利!