This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:关于与 TPS563202 配合使用的电感器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542359/tps563202-concerning-the-inductor-for-use-with-the-tps563202

器件型号:TPS563202


工具/软件:

与 TPS563202 一同使用的电感器的 DCR 是否有上限?


在 WEBENCH 中使用具有高 DCR 的电感器时、会出现一条消息、建议选择 DCR 为 5mΩ 或更低的电感器。
使用具有较大 DCR 的电感器时是否可能出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     高桥秀之

    如果我们使用较高的 DCR、效率也会因为串联电阻而降低、瞬态响应也会产生影响。

    因此最好使用较低或推荐的 DCR 电感器。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Haseen。
    我想再问一点。

    现在、我正在考虑使用 DCR 约为 40 至 50mΩ 的电感器 。
    在这种情况下、例如 TPS563202、这是否会导致反馈控制或电流检测出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     高桥秀之

    对于电流检测、不应存在任何问题。

    效率将下降。

    此致、

    Haseen。