This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661-Q1:输出电压范围

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25661-Q1, PMP40580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540608/ucc25661-q1-vout-range

器件型号:UCC2561-Q1
主题: PMP40580 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

祝你度过美好的一天!

UCC25661-Q1 的 Vout 范围是多少?

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma Leo:

    我们没有定义特定的 Vout 范围。

    您能告诉我们该设计的规格、如 Vin、Vout、Pout。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    感谢您的答复。

    客户希望 将其用于:

    VIN:48V、Vout:12V、Pout:500W。

    我想知道该器件的最大输出电压是多少。 它是否有限制?

    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma Leo:

    不、我们没有此类限制。 客户可以 针对上述规格使用 UCC2561-Q1。

    该控制器可通过变压器和光耦合器反馈网络的匝数比调节输出。 PMP40580 是一个使用上一代控制器的示例设计、该控制器在 0.8A 时提供 12V 电压和 150V 电压。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!