This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:电感器参数计算

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542591/tps63901-calculation-of-inductor-parameters

器件型号:TPS63901


工具/软件:

我正在计算电感器峰值电流参数、以便为应用选择合适的电感器。 但在数据表的 Equation5 中、我们需要升压模式下的占空比值。 但我无法在数据表中找到占空比值。 您能帮助我找到占空比值吗? 对于 5V 输入和 3.3V 输入、100mA 输出 DFE201210U-2R2M 是不错的选择? 我有非常小的 10X12mm 器件超低功耗。 之前我使用了 XFL4020-222ME。 但由于空间限制、我想将其切换到   DFE201210U-2R2M。 请为我提供合适的解决方案。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一种更有效且可再生的电感器选择方法是器件的典型电流限制、对于 该器件、典型电流限制为 1.45A、DFE201210U-2R2M 对于该器件来说完全可以接受。

    此致

    TAO