This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:I2C 和 EN 电压电平

Guru**** 2502215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542543/tps63810-i2c-and-en-voltage-levels

器件型号:TPS63810


工具/软件:

早上好、
我正在尝试了解是否可以使用在 0-1.8V 电压下运行的 MCU I/O 直接控制 I2C 和 EN。
查看数据表、所有示例均为 3.3V。

但是、请检查“7.5 电气特性-> I/O 信号-> VIT 和 VIT–“部分、电压电平似乎与 1.8V 工作电压兼容。

Giulio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulio:

    是的、您是正确的、来自 MCU 的 1.8V 应该适用于该器件。

    此致

    TAO