This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:客户/用户板上的开关频率超出数据表规格

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539886/tps548a28-switching-frequency-out-of-datasheet-specification-on-customer-user-board

部件号:TPS548A28


工具/软件:

TPS548A28 数据表图 8-4 显示的开关频率 如下:

客户/用户板上的 TPS548A28 设计摘要:

输入:12.31V

输出:2.5V @ 6.0A

电感器:0.56uH

将 RMODE = 30.1kΩ 设置为 AGND

测试 SW 波形作为流量,开关频率介于 872Khz ~ 905Khz 之间,这超出了 数据表规格。

       

问题:

1、   客户/用户板上的开关频率是否 正常或异常?

2、如果异常,如何修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    您能分享一下原理图吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提交了 TI E2E 电子邮件的原理图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想我看不到。 我向您发送了一封关于 E2E 私人消息的朋友申请、您可以通过该邮件发送您的原理图。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未能 通过 E2E 消息接收到任何请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    查看原理图、有一点是、如果您没有使用遥感引脚 VSNS-、VSNS-应连接到 AGND 而不是 PGND。 R1320 应连接到 AGND 而不是 PGND。  

    否则、TPS548A28 为 DCAP-3、因此 SW 发生变化是正常的。 能否发送输出电压纹波波形? 如果输出纹波波形没有任何问题、则可以。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是开关频率为何超出数据表规格以及如何解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    这是正常行为。 请参阅数据表第 32 页的图 8-6 显示了开关频率与输出电压的条件。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!