This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:该器件是否可以用作旁路模式?

Guru**** 2451620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542437/tps55340-q1-can-this-device-be-used-as-bypass-mode

器件型号:TPS55340-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

对于 TPS55340-Q1 的典型升压设计、如果我通过推入 EN=0 关闭此器件、 器件将进入旁路模式、如红色箭头所示 ? 换句话说、VOUT 是否为 VIN?

 

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    是的。 VOUT = VIN  - 0.3V(二极管压降)

    此致、
    Feng