This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:应用问题。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538267/ucc256402-application-issues

器件型号:UCC256402


工具/软件:

尊敬的团队:

在工厂生产过程中、发现电源会在负载测试期间自动重启。 经过调查,我们发现这是因为新一批芯片。 我们将其替换为不同批次的芯片(具有相同的外设组件,UCC256402 IC 除外)、并且没有重新启动问题。 这不仅是一个单独的外壳,而且最近刚刚生产的这台机器的所有 80 个单元都有这个问题。

您能帮助分析原因吗?

以下是正常的、

以下是 NG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    为了澄清、客户进行了 ABA 交换测试、新批次材料也出现了问题、对吧?

    我们所说的是 80 块板/系统还是 80 块板?

    您是否有任何波形可以显示复位行为? 我们需要更多细节。

    我们查看了 新批次的制造历史记录和测试数据、但没有发现任何异常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Ning.Tan、
    该问题发生在新批次的 UCC256402 中、
    每板使用 1 个、
    我们已经生产了 80 件、所有这些都有这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    好的、我们需要查看波形以 更好地了解故障行为。  

    您是否尝试过同一批次的更多商品?